1.公司简介
ATI公司主要提供嵌入式开发工具,包括一个完整的实时操作系统,源代码,免收License费,并且还着眼于在嵌入式系统市场中提供无与伦比的服务。它完善的嵌入式产品线是基于在坚固的Nucleus PLUS实时多任务核,带有许多辅助性的产品,其中包括可移植的图形化包,网络和因特网组合,创新性开发工具和系统分析工具。因此, ATI公司能够为您提供一条全面的产品线,而且它所花的费用比起您自己开发要少得多,同时这也是他们着眼于客户服务的独特性之所在。ATI公司还承诺说它将会一如继往地为满足开发者的需求而努力奋斗。
闻亭公司的目标是:依靠不断创新,走“技术+市场”的发展道路,迅速建立产业规模,在技术上始终与国际接轨,保持与世界同类产品技术同步,为客户提供一流的服务。
2. 服务范围
ATI公司一直着眼于提供嵌入式开发工具,尤其是Nucleus LUS操作系统,它可支持的TI公司的DSP有 TMS320C3X/TMS320C40/TMS320C54X/TI ARM7等。Nucleus LUS操作系统是一个具有许多特点的嵌入式实时多任务操作系统(RTOS),创新的商务模式是ATI公司授权这些产品的主要方法:他们不收版权费,提供源代码,而且提供的服务也是嵌入式行业所无法比拟的。因此可以这样说, ATI公司的加速技术的能力在实践中是无限的。
拥有Nucleus LUS操作系统,您就是得到了最好之中最好的产品。ATI公司为此进行了一次有关市场上最卓越的实时核的综合评估,从评估分析中可以看出Nucleus PLUS操作系统是不断发展的。Nucleus LUS操作系统的特点使它成为您实时内核的明智选择,而且由于提供源代码,又没有授权费,所以Nucleus PLUS 实时核就可以让开发人员在避免再生产成本的同时很容易地建立他们自己的产品应用。
Nucleus PLUS的特点:高实时性-快速反应、检测关键事件所需的最大时间不依赖于最长线程的执行时间、高灵活性、一个任务的完成时间并不依赖于任何其他任务的处理时间、可确定性、即使任务数量不断增加,调度他们、需的时间是不变的、完善的软件开发环境、扩展性——通过合并现存的服务提供新的服务。
ATI公司提供嵌入式软件,包括提供源代码,并且不收取授权费用。基于源代码可以非常容易地被利用,就使得用Nucleus设计应用软件的工程师们有机会获得更好的理解,并且由此也可以完成对Nucleus产品更大的使用和开发。另外,ATI公司的精湛的服务队伍可以帮助开发人员进行开发的每一个步骤,最终使他们尽快地运行他们的应用开发。基于此,Nucleus LUS操作系统已经被广泛地应用在网络、无线电、航空控制、多媒体、办公自动化、机顶盒,消费类电子产品、医疗设备等等。
3. 联系方式
如果想要了解更多信息,请查询ATI公司的网站:www.atinucleus.com
本地联系:北京旋极信息技术有限公司
电话:010-82883933,网址:www.watertek.com