如欲订阅 TI 模拟连接新闻报,请点击这里 2011 年 10 月
本期内容:  特色视频

数据转换器
电源管理
放大器
接口
开关和多路复用器
工具与模型
应用
新的文献及视频
培训与研讨会
公司在媒体上发布的著作文章
客户支持联系信息



Featured video
TS3A225E 音频头戴式耳机演示

特色方框图

Featured Block Diagram
化学品/气体传感器

由 Digi-Key 资助 Sponsored by Digi-Key

数据转换器

具有软件可选输入范围的 12 位、8 通道、双极 SAR::ADS8638 ADC 提供适合众多输入的单芯片解决方案,可直接连接至低电压处理器,无需进行电平移位。高集成度包括内部基准、内部温度传感器、每通道两个可编程报警门限以及报警/温度门限输出。
资源: 数据表方框图评估板IBIS 模型

  • 可选输入范围: ±10 V、±5 V、±2.5 V、0 V 至 10 V、或 0 V 至 5 V
  • 4mm x 4mm QFN 封装
  • 应用:工业过程控制、高速数据采集系统、高速闭环应用、数字电源

ADS8638:建议售价 (1ku):3.25 至 3.75 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

返回顶部
电源管理

具有旁路开关的 DC/DC 转换器可将运行时间延长 20%,适合超低功耗无线及微控制器应用:TPS62730 整合高效同步降压型转换器与集成型旁路开关,以便用于超低功耗应用。同步降压转换器采用 TI 的 DCS-Control™ 架构以及迟滞和电压模式控制。比较器级提供了快速负载瞬态响应,额外的电压反馈环路确保卓越的 DC 准确度。
资源: 数据表方框图评估板SwitcherPro™PSPICE 模型TINA-TI™ 模型TINA-TI 参考设计CC2540 和 TPS62730 参考设计

  • 整个负载范围内实现超低输出电压纹波
  • 30nA 关断/旁路模式电流;25µA 工作静态电流;在高负载条件下可提供高达 95% 的转换效率
  • 应用:低功耗无线收发器、MSP430™ 及相似的低功耗微控制器、蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗 (BLE)、烟雾探测器、无线计量

TPS62730:建议售价 (1ku):0.85 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

具有可编程电流限值的超低功耗升压型转换器:TPS61260 是适合低电压应用的 2.5 MHz、同步升压型转换器,转换效率高于 90% ,并提供利用电阻器设置的限流控制功能。该转换器还有降压转换模式,可在输入(电池)电压超过输出设定值时保持输出稳压。
资源: 数据表方框图评估板SwitcherPro

  • 当被停用时,转换器可提供一种真正的负载断接功能,防止发生采用标准升压型转换器时常见的寄生电池漏电
  • 先进的软起动功能可在使用高阻抗电源(如小型电池)时稳定启动
  • 应用:采用单节或双节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品;无线计量;LED 应用;个人医疗产品;无线鼠标/定点设备;无线头戴式耳机

TPS61260:建议售价 (1ku):0.70 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

具有 6 通道伽玛缓冲器、Vcom 基准和动态增益的电视专用完全可编程 LCD 偏置 IC:TPS65178 集成了 LCD 偏置和伽马缓冲器以及VCOM 基准和动态增益,是适合众多LCD 偏置应用,简单经济的电源解决方案。
资源: 产品信息表方框图

  • 6mm x 6mm QFN 封装
  • 集成型绝缘 FET
  • 应用:LCD 电视和监视器

TPS65178:建议售价 (1ku):1.90 至 2.20 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

有源快门 3D 眼镜及低功耗消费类设备的 PMU:TPS65735/835 电源管理单元集成了采用锂离子电池的 3D 眼镜应用所需的全部电源功能部件。纤巧型封装可以毫不费力地整合到眼镜镜架之中,使3D 眼镜轻巧又配戴舒适。
资源: 数据表评估板

  • 集成了一个线性充电器、LDO、升压转换器和全 H 桥模拟开关
  • 集成型 MSP430 内核(仅限 TPS65835) 可支持与主控器的同步及通信
  • 应用:有源快门 3D 眼镜及其他低功耗消费类设备

TPS65735:建议售价 (1ku):1.25 至 2.20 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

ARM® Cortex™-A8 处理器电源管理单元:TPS65910 集成了 3 个降压型转换器、1 个升压型转换器、9 个通用型 LDO 及 1 个实时时钟,适合采用单个锂离子电池或 5 V 输入供电的应用。为每种处理器提供了专用的引脚及参考设计,大幅缩短产品上市时间。
资源: 数据表评估板

  • 2 个降压型转换器中的 2 个负责为双处理器内核供电;可由专用的 Class-3 SmartReflex™ 接口进行控制
  • 其余的转换器用于给系统中的 I/O 及存储器供电
  • 应用:平板电脑、智能手机及其他采用 ARM Cortex A8 处理器的应用,包括 TI OMAP™ 3、TI Sitara™ AM37xx、Freescale IMX5x、Samsung S5PV210 和 Rockchip RK29

TPS65910:建议售价 (1ku):3.45 至 4.15 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

返回顶部
放大器

最高精度、零漂移、36 V 运算放大器:双通道 OPA2188与竞争产品相比,失调电压漂移性能提升了 4 倍,初始失调电压改进 60% 的,在相同功耗下带宽加倍。 OPA2188 支持轨至轨输出,可简化器件设计,用于需要超高精度的高低电压电源应用,例如测试和测量设备、电子秤、 医疗仪表和流量计。
资源: 数据表示意图应用笔记TINA-TI 参考设计TINA-TI spice 模型

  • 零漂移架构,0.03μV/°C,减少系统校准的需要。
  • 25μV 初始失调电压可在同类产品中实现最高分辨率传感器测量。
  • 提供 2MHz 带宽的同时,仅消耗 475μA 的静态电流,提供便携式医疗应用更高的准确度级别。

OPA2188:建议售价 (1ku):1.40 至 1.70 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

具有集成型升压转换器的压电式触觉驱动器:DRV8662可驱动高电压压电式执行器以产生高分辨率触觉效果。这款集成型解决方案不需要使用一个外部变压器或电感器。
资源: 数据表方框图评估板TINA-TI spice 模型

  • 快速启动时间:1.5 ms
  • 反激式拓扑的低功耗替代方案
  • 应用:移动电话、便携式游戏、便携式导航设备、便携式计算机

DRV8662:建议售价 (1ku):2.00 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

高准确度数字电流/电压/功率监视器:仅凭借10µV 的失调(最大值)和一个 16 位 ADC,INA226 即可发挥小电流测量无与伦比的精度。内置的乘法器与可编程测量功能电路简化了电路板及软件设计。
资源: 数据表方框图评估板IBIS 模型

  • 0.1% 增益误差(最大值);0.1μV/°C 失调漂移(最大值)
  • 可检测 0V 至 +36V 的总线电压;高端或低端检测
  • 应用:笔记本电脑、服务器、网络设备、基站

INA226:建议售价 (1ku):1.30 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

返回顶部
接口

芯片间 USB 电压电平转换器:TXS0202 主动检测主机和外设的状态并判断 IC-USB 需要 4 种模式中的哪一种,以确保不造成处理器负担,或不需要额外的分立器件。
资源: 数据表评估板IBIS 模型

  • 无需方向控制信号
  • 交叉时滞< 1ns
  • 应用:智能手机、多媒体手机、平板电脑、便携式视频游戏、电子书

TXS0202:建议售价 (1ku):0.55 美元现在购买Digi-Key -- Buy now!

 

电平转换 I²C 总线中继器:TCA9509 可实现 I2C 及相似总线系统的扩展,而并未造成性能降低,即使在电平移位期间也不例外。该器件还能够在混合模式应用中的低电压(低至1.0 V)与较高电压(2.7 V 至5.5 V)之间提供双向电压电平转换(升压/降压转换)。
资源: 数据表IBIS 模型

  • 支持中继器上的仲裁及时钟延伸
  • 在较低电压的 A 端口上无需布设外部上拉电阻器
  • 应用:电信、服务器、基站

TCA9509:建议售价 (1ku):0.65 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

返回顶部
开关和多路复用器

具有控制接通的超低导通电阻 (rON)、4 A、单通道负载开关::与现有的同类解决方案相比,TPS22920 低漏电负载开关的导通电阻低78%,而最大连续电流则高了 25%。其小巧的 WCSP 封装非常适合空间受限的电源管理应用。较低的导通电阻意味着较少的功率损耗和较长的运行时间。
资源: 数据表评估板

  • 4 A 最大连续开关电流
  • 1.2 V 兼容型控制输入门限
  • 应用:笔记本电脑/上网本电脑、平板个人电脑、智能手机、终端设备、手持式设备、GPS 个人导航设备

TPS22920:建议售价 (1ku):0.65 至 0.80 美元 现在购买Digi-Key -- Buy now!

返回顶部
工具与模型

2011 年 9 月发布的部分模型清单:
SwitcherPro™:TPS53353TPS54527TPS62080TPS62081
SPICE Macro:TPS51461CSD86330Q3DTPS72710TXS4558
IBIS:ADS4249TCA7408TPA2038D1

模型及软件的完整列表

SPICE 和 SwitcherPro 模型所支持的器件

降压及升压型 DC/DC 控制器和转换器的最新 SwitcherPro 电源设计工具:SwitcherPro 可生成、分析和改进开关模式电源设计。

  • 可为 150 多款 TI 器件生成原理图和 BOM
  • 包括 10,000 多种组件及 50 多款 EVM 设计
  • 可提供在线版本和桌面版本

SwitcherPro:建议售价:免费

返回顶部
应用
•  销售点

•  便携式数据终端

•  用于 HMI 的单板计算机
返回顶部
新的文献及视频
指南:
AM18xx/AM17xx 处理器的电源管理
电池管理解决方案
应用笔记:
实现 3 个或更多 UCC28950 相移、全桥式控制器的同步
电源设计的灵敏度分析
怎样进行校准并为主机侧电池电量监测计产生宝贵的 DFI 信号
如何不使用主机控制器而运作 bq20z7x/8x/9x 电池电量监测计和 bq24707/25/26 充电器
缩小 bq24650 的预充电区域
采用同步降压型稳压器制作一款负输出电源
采用 bq24650 充电器的最大功率点跟踪
bq24103/13/23/33 比较
i.MX508 Freescale 的 TPS659108 用户指南
OPA836 低功耗运算放大器应用
OPA835 超低功耗运算放大器应用
PCM290x 与 PCM290xC 的主要差异
PCM270x 与 PCM270xC 的主要差异
CDCE62005 的相位噪声性能及环路带宽优化
针对多排 QFN 封装的 DAC348x PCB 布局准则
采用右腿驱动放大器改善共模抑制
视频:
电源设计小贴士 38:简单的闭锁电路可保护电源
DRV8301 电机前置驱动器介绍
InstaSPIN-BLDC 的 DRV8301-HC-C2-Kit - 电机控制演示
返回顶部
培训与研讨会
2011 技术日:该技术日是涉及新产品、TI 在重要应用领域的解决方案及技术创新的全天技术展示活动。技术日的主题因举办地点而有所不同,可能包括信号链路、无线连接、嵌入式处理器和微控制器、医疗应用以及电池管理和电源。请点击您所在的地区,了解相应的技术日活动所提供的研讨会及专题讨论会。
• 10 月 4 日    加利福尼亚州阿纳海姆          • 10 月 20 日    宾夕法尼亚州费城
• 10 月 11 日 纽约州长岛 • 11 月 1 日 佛罗里达州劳德代尔堡
• 10 月 13 日 纽约州罗彻斯特 • 11 月 3 日 佛罗里达州奥兰多
• 10 月 18 日 华盛顿特区    
返回顶部
公司在媒体上发布的著作文章
电源设计小贴士 34:设计一款简单的隔离式偏置电源、”,作者:Robert Kollman。摘自《Power Management DesignLine》,2011 年 4 月。
信号链路基础知识 Part 52:RS-485 总线电流要求及收发器驱动能力”,作者:Thomas Kugelstadt。摘自《Planet Analog》,2011 年 4 月。
当心混叠信号!”,作者:Rick Downs。摘自《Electronic Design》,2011 年 4 月。
一款可与太阳能电池板配合使用的实用型锂离子电池充电器”,作者:John Carpenter 和 Karthik Kadirvel。摘自《ECN》,2011 年 4 月。
BAKER'S BEST:少量的电过载不会造成损害,对吗?、””,作者:Bonnie Baker。摘自《EDN》,2011 年 4 月。
您是否违犯了运算放大器的输入共模范围规格?”,作者:Todd Toporski。摘自《Planet Analog》,2011 年 4 月。
面向模拟工程师的数字电源”,作者:Peter Miller。摘自《Power Electronics Technology》,2011 年 5 月。
电源设计小贴士 35:最大限度地抑制变压器绕组间的电容效应、”,作者:Robert Kollman。摘自《Power Management DesignLine》,2011 年 5 月。
针对 IC 封装的印刷电路板冷却方法与对策”,作者:Sandra Horton。摘自《Electronic Products》,2011 年 5 月。
信号链路基础知识 part 53:正确调节的滤波器组件可改善噪声衰减、”,作者:Matthew Hann。摘自《Planet Analog》,2011 年 5 月。
技术进步简化了个人保健及峰值体能训练”,作者:Murugavel Raju。摘自《Medical Electronics Design》,2011 年 5 月。
BAKER'S BEST:利用 IBIS 模型获取数据表以外的信息”,作者:Bonnie Baker。摘自《EDN》,2011 年 5 月。
驱动有刷 DC 电机或双极性步进电机变得容易啦!”,作者:Jose Quinones。摘自《ECN》,2011 年 5 月。
给 DDR 存储器和残余连续终结逻辑器件 (SSTL) 供电”,作者:Peter Miller。摘自《Memory DesignLine》,2011 年 5 月。
采用低成本 PCB 技术的小型化”,作者:Matt Romig。摘自《Design World》,2011 年 5 月。
驱动高电压、高亮度 LED、”,作者:Dave Priscak。摘自《LED Journal》,2011 年 5 月。
设计您的第一部电源”,作者:Britt Brooks 。摘自《Electronic Products》,2011 年 5 月。
返回顶部
客户支持联系信息
解答技术难题,触发设计灵感 - 即刻访问德州仪器在线技术支持社区
为了给您提供随时随地的技术支持,德州仪器(TI)推出全新在线技术支持社区。注册登录后,您只需在首页录入您的问题,TI 工程师将尽快为您解惑答疑。 一个平台,两种收获。您既可通过社区直接和 TI 及业界电子工程师交流设计难题,又能从他人设计中遇到的问题或经验分享为自己的设计带来灵感。 设计中遇到难题?快来访问 TI 在线技术支持社区!
如欲订阅TI 模拟连接新闻报,请点击这里
另外,如需订阅 my.ti 新闻,请点击这里
返回顶部
Subscribe

为确保您能收到该邮件,请将 tiprime@dlep14.itg.ti.com添加到您的邮箱地址薄或安全发件人列表。

%%DYN_FOOTER%%