ZHCSIB7G September 2005 – October 2015 LMV791 , LMV792
PRODUCTION DATA.
LMV79x 具有较大的增益带宽积 (17MHz),因此可在宽带宽情况下实现高增益。5.5V 电源下的轨至轨输出摆幅有助于在宽输入电流范围内实现检测和放大功能。CMOS 输入级具有可忽略不计的输入电流噪声和低输入电压噪声,因此 LMV79x 可针对宽带宽提供高保真放大。由于具有上述属性,因此 LMV79x 是需要宽带跨阻放大器的应用的理想之选。
正如前面所提到的,以下参数将用于设计跨阻放大器:放大器增益带宽积 A0、放大器输入电容 CCM、光电二极管电容 CD、所需的跨阻增益 RF 以及放大器输出摆幅。在根据放大器输出摆幅选择可行的 RF 后,这些数字可用于设计具有期望的跨阻增益和最为平坦的频率响应的放大器。
要获得最为平坦的响应,一个必不可少的组件是反馈电容器 CF。放大器输入端的电容 CIN 和反馈电容器 RF 会生成相位滞后,这会导致增益峰化,并且可以使电路不稳定。CIN 通常只是 CD 和 CCM 的总和。反馈电容器 CF 会在电路的噪声增益中造成一个极点 fP,这将会中和由 RF 和 CIN 共同形成的噪声增益中的零点 fZ。如果放置得当,CF 造成的噪声增益极点可确保增益的斜率在放大器达到单位增益频率之前保持在每十倍频程 20dB,从而确保稳定性。如Figure 51 中所示,fP 的位置应与噪声增益和运算放大器开环增益的交点重合。在本例中,fP 还是跨阻放大器的总 3dB 频率。Equation 3 给出了实现这一目标所需的 CF 值。CF 值过大会导致带宽过渡减小,过小则无法防止增益峰化和不稳定。
在使用Equation 3 计算 CF 时,有时会得到低得离谱的值 (<1pF),尤其是在高速 应用中。在这种情况下,为了能够获得更加合理的值,Figure 52 中所示的电路往往更加实用。在该电路中,电容 CF′ 为 (1+ RB/RA) 乘以有效反馈电容 CF。这样便可以在该电路中使用一个容量较大的电容器来获得较小的有效电容。
例如,如果需要 0.5pF 的 CF,但又只有 5pF 的电容器,那么便可以选择适当的 RB 和 RA,使 RB/RA = 9。这样便将 5pF 的 CF′转换成了 0.5pF 的 CF。只要 RA< RF,这一关系便会一直有效。