这些使用条款 (TOU) 适用于所有使用或访问 TI.com 的客户、访客及其他人员或实体。您对 TI.com 的访问和使用受本 TOU 和所有适用法律的约束。您确认,访问或使用 TI.com 的任何部分,即表示您已阅读并理解以下条款,并无条件接受这些条款的约束,除非另有说明。
4.TI 服务的使用限制和访问终止
TI 服务受版权法、国际版权公约以及其他知识产权法律和条约的保护。除此处所述之外,未经 TI 事先明确书面同意,不得出于任何目的转载、抄袭、借鉴、修改、显示、分发、复制、销售、转售、访问或以其他方式利用任何部分或全部 TI 服务。
您同意不以违反任何适用法律或法规的方式使用 TI 服务;不跟踪、骚扰或伤害其他个人;不冒充任何人或实体或以其他方式歪曲您与某人或某个实体的隶属关系;不干扰或中断 TI 服务或与 TI 服务相连的服务器或网络;不使用任何与 TI 服务有关的数据挖掘技术、机器人或类似数据抓取或提取方法;不加框架于或使用框架技术链住任何商标、标识、所有权或其他信息(包括数据表、图像、文本、页面布局或表格);也不会试图通过黑客技术、破译密码或其他任何方式未经授权访问 TI 服务的任何部分或其他任何账户、计算机系统或与 TI 服务相连的网络。
根据可能适用的任何服务条款,TI 将授予您下载、转载、显示和分发 TI 服务的权限,但仅限用于非商业或个人用途,前提是您不会修改此类 TI 服务,而且您会保留此类 TI 服务上显示的所有版权和所有权声明。
TI 进一步授予 K-12 教育机构、高校和社区学院下载、转载、显示和分发 TI 服务的权限,但前提是仅限在课堂中使用,并且此类机构承认 TI 服务来源于 TI 公司并包含以下出处说明:“由德州仪器 (TI) 提供。”法律明令禁止未经授权使用任何 TI 服务,违者可能受到民事和刑事处罚。如果您违反上述使用条款或服务条款中的任何规定,本授权将随即终止。终止时,您同意销毁所有与 TI 服务相关的材料。
TI 保留出于任何理由随时单方面终止、暂停或修改您对所有 TI 服务或其中任何部分的注册或访问权限的权利,恕不另行通知。
5.您的账户和公司账户
您可以获得权限来创建、访问和使用账户(以下简称“用户账户”),该账户可用于使用 TI 服务且包含您的偏好设置和其他信息。只有您本人有权创建用户账户,其他任何个人或实体无法共享或通过其他方式使用此权限。您在此承诺并保证您在注册用户账户时向 TI 提供的所有信息都是最新、完整且正确的,如有任何变更导致信息不完整或不正确,您都将及时更新此类信息。您有责任对自己的账户和密码保密并限制他人访问您的计算机,并且您同意对使用您的账户或密码开展的所有活动负责。如果 TI 怀疑您提供的任何信息不真实、不准确、不完整、不是最新、具有误导性或欺骗性,则 TI 可以随时因任何原因访问、拒绝服务或取消涉及您的用户账户的订单、限制您的用户账户、删除或者编辑您的用户账户内容或终止您的用户账户,恕不另行通知。(请参阅上文第 4 条以了解更多限制条件。)
公司账户:
贵公司 myTI 个人资料(“公司账户”)的管理员用户账户(“公司管理员”)将负责识别、验证和批准任何用户对公司账户的访问(“已批准用户”)。
如贵公司通过多个关联实体与 TI 进行交易,TI 可能会将您的公司账户和这些关联实体的公司账户(统称为“关联公司账户”)关联到一个或多个中央管理员用户账户(“超级管理员”)下。 超级管理员将是关联公司账户内的一名用户,由 TI 合理提名并经该提名用户验证。 超级管理员将对各关联公司账户的活动和管理能力进行综合管理,包括但不限于以下能力:(1) 为已批准用户和公司管理员提供和管理角色并授予权限;(2) 查看当前和过去的订单和发票;(3) 查看未结余额、未使用资金和未使用额度;(4) 更改或更新与关联公司账户相关的登记或类似信息;(5) 创建或删除关联公司账户,以及 (6) 利用 TI 不时自行决定提供的其他管理功能。 如果没有将单独的用户识别和配置为某关联公司账户的公司管理员,则超级管理员也可以作为该关联公司账户的公司管理员。 为清晰起见,关联公司账户的已批准用户在其自己的公司账户之外没有查看或管理能力。 作为一项安全功能,如果 TI 有充分理由相信超级管理员账户已被泄露,或者超级管理员账户长时间没有活动,TI 可以暂停该超级管理员账户,这可能导致关联公司账户的所有用户账户暂停使用,并可能影响您与 TI 进行交易的能力。 如果您不希望您的公司账户与超级管理员下的关联公司账户相关联,或者对超级管理员角色有疑问,请联系 TI 支持中心。
您的超级管理员和公司管理员(如适用,统称为“管理员”)将负责管控与您的公司无关的用户的未授权访问。通过将公司账户与超级管理员账户关联或将公司账户与任何已批准用户的 myTI 个人资料关联或以其他方式关联,您的管理员有责任维护与此类公司账户关联的任何已批准用户的 myTI 个人资料的机密性,并及时正确终止公司账户与关联公司账户的关联。对于未被授权访问公司账户,但因用户名、密码或账户未替换、未及时终止或以其他方式得到适当保护而获得访问权限的已批准用户、管理员或个人造成的任何损害,TI 不承担任何责任。此外,TI 不负责管理员的准确或适当提名和配置、管理员验证、管理员角色和职责从一个用户账户到另一个用户账户的转换,或者公司账户之间的准确关联。您的管理员应对公司账户下的所有活动全权负责,并同意立即向 TI 通报任何未经授权的使用情况。您的管理员同意尽一切合理努力防止未经授权的第三方访问公司账户。对公司账户的任何访问和管理均受这些使用条款以及 TI 提供的适用用户文档的约束。
6.您发布或提交的信息
TI 服务的某些功能可能允许您发布或提交信息。您可以发布观点、评论、视频及其他内容和通信,并提交建议、意见、评论、疑问或其他信息,前提是此类内容不是专有、机密、非法、淫秽、恐吓或诽谤内容,也不侵犯隐私、侵犯知识产权、违反您的义务(伦理、法律或其他义务)或以其他方式对第三方造成伤害或可能产生异议(由 TI 全权决定),且不构成或含有软件病毒、政治竞选、商业招揽或任何形式的“垃圾信息”。您不能使用虚假电子邮件地址、冒充他人或任何实体,也不能以其他方式误导任何信息或其他内容的来源。
如果您发布或提交信息,您即授予 TI 非独占性、免版税、永久、不可撤销且充分转授权的权利在全球范围内的任何媒体中使用、转载、修改、调整、发布、翻译、从中创建衍生作品、分发并显示此类内容。您授予 TI 及其转授权持有人使用您提交的与此类内容相关的名称的权利。您承诺和保证:您拥有或以其他方式控制对您所发布内容的所有权利;您已获得对此类内容的所有必需权利,有权授予 TI 此处所述对此类内容的权利;内容都是准确无误;使用您提供的内容不会违反此政策规定,且不会对任何个人或实体造成伤害;以及对于因您提供的内容造成的所有索赔,您都将对 TI 进行赔偿。您同意在合理必要时与 TI 配合以证明或履行这些权利和义务。TI 有权但无义务监视和编辑或删除任何活动或内容。对于您或任何第三方发布的任何内容,TI 不承担任何责任或义务。
7.有关软件的特定声明
TI 服务提供下载的所有软件(以下简称“软件”)均受版权保护。使用本软件时需遵守此类软件随附或包含的许可条款(以下简称“许可条款”)。在下载和使用软件之前,请仔细阅读所有许可条款。对于未随附或未包含任何条款的软件而言,应适用以下条款:评估、开发和演示软件许可协议。
8.有关第三方网站链接及内容的特定声明
TI 允许使用网站的纯文本名称或 TI 公司的纯文本名称将文本链接到 TI 网站,但前提是此类链接没有:
I. 整合、显示或复制来自 TI 网站的任何内容(例如,通过直接托管 TI 内容,或在 TI 内容周围进行内联、框架设置或创建其他浏览器环境或边界环境等方式);
II. 在这些链接中或与这些链接一起使用 TI 的任何版权信息或标识、设计、口号、产品商标或服务商标,除非 TI 以书面形式明确表示同意;
III. 显示有关 TI 产品或服务的虚假或误导性信息或想法;
IV. 暗示 TI 推广、认可任何第三方或其意见、网站、产品或服务或与之有任何关系;或
V. 使用任何自动化程序、数据挖掘技术、机器人、抓取器、网络爬虫或类似的数据收集或提取方法。
TI 可能提供第三方网站的链接或嵌入内容。此类第三方网站不受 TI 控制,且 TI 不对此类网站上或通过此类网站可获得的内容、产品、服务或其他材料或此类网站的运营商的活动承担责任。TI 仅出于便利目的提供对此类第三方网站的链接及访问,并不表示 TI 认可这类网站的内容、产品、服务或运营商。对第三方网站、功能和工具的使用须遵守此类网站和服务的适用使用条款和隐私惯例。
10.保证和免责声明
TI 服务严格“按现状”提供,且不保证“没有瑕疵”。TI 从未以明示、默示、法定或其他方式进行任何关于 TI 服务或其使用的保证或陈述,包括准确性、完整性或安全性。TI 不对 TI 服务或其使用有任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、不受干扰享用权、不受干扰占有权以及不侵犯第三方知识产权作出任何保证,也不作出所有权保证。TI 不对与 TI 服务中提供的任何项目或产品的组合相关的或基于这些组合的第三方侵权索赔负责,也不为您提供辩护或赔偿。无论是何原因造成任何实际的、特殊的、意外的、从属的或间接的损害,无论基于任何责任理论以及无论 TI 是否被告知关于 TI 服务或您对 TI 服务的使用以任何形式造成此类损害的可能性,TI 都不予负责。
TI 保留随时且自行决定中止 TI 服务或其半导体产品和服务,或对其进行更正、增强、改进或其他更改的权利。关于 TI 产品,请查看我们的产品变更通知和产品报废政策(点击此处可查看)。TI 强烈鼓励客户直接从 TI 或从以下网页上按地区和国家列出的 TI 授权半导体经销商处购买 TI 器件。您应在使用 TI 服务或下达订单之前获取最新的相关信息,并验证此类信息是否是现行完整信息。
所有 TI 产品的销售均遵循订单确认时 TI 约定的单独条款(例如 TI 的销售条款和 TI store 交易条款)。
TI 可向您提供技术、应用或设计建议(包括参考设计)、质量表征、可靠性数据或其他服务。TI 不对此类服务或项目承担任何义务或作出任何承诺或保证。您应自行对您的产品和应用负责,包括使用 TI 产品的产品和应用。为尽量降低与您的产品和应用相关的风险,您应提供充分的设计和操作安全措施。
TI 不对使用 TI 产品或服务的任何组合、机器或流程已获得与之相关的专利权、版权、屏蔽作品权或其他知识产权的任何许可作出任何明示或暗示的保证或承诺。TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息不能构成使用此类产品或服务的许可或与其相关的保证或认可。使用此类信息可能需要根据第三方的专利权或其他知识产权获得第三方的许可,或是根据 TI 的专利权或其他知识产权获得 TI 的许可。
在转售 TI 产品或服务时,如果偏离或夸大 TI 对该产品或服务参数的陈述,将会使相关 TI 产品或服务的所有明示或任何暗示保证无效,并且这属于不公平、欺诈性的商业行为。TI 对任何此类陈述不承担任何责任。
您应自行负责您的应用的设计、校验和测试并且遵守与您的应用有关的所有法律、监管和安全方面的要求。行业最佳实践通常要求您考虑到应用可能遇到的环境和其他情况,并据此在实际应用中进行资格测试。对于您的应用,您表示您具备所有必要的专业知识,能够创建和实施安全措施以达到以下目的:(1) 预测故障的危险后果,(2) 监控故障及其后果,以及 (3) 降低可能导致损害的故障可能性,并采取适当的补救措施。您同意在使用或分发任何包含 TI 产品的系统之前,将彻底测试这些系统和此类系统中使用的 TI 产品的功能。
除非 TI 明确指明个别 TI 产品符合特定行业标准(例如 ISO/TS 16949 和 ISO 26262),否则 TI 不因未达到任何此类行业标准要求而承担任何责任。
当 TI 特别推广 TI 产品,称其可促进功能安全或符合行业功能安全标准时,此类 TI 产品旨在帮助客户设计和创建符合适用功能安全标准和要求的应用。在应用中使用 TI 产品本身并不能在应用中建立任何安全特性。您必须确保适用于您的应用的安全相关要求和标准得到遵守。
TI 可能会明确指定某些 TI 产品完成某一特定的资格认证(例如 Q100、军事级别或增强产品)。您同意您有必要的专业知识来为您的应用选择有适当的资格认证的 TI 产品,并且对该适当的 TI 产品的选择由您自己承担风险。您自行负责遵守与此类选择相关的所有法律和法规要求。
除非双方的授权人员已签署专门管理此类使用的合同,否则您不能将 TI 产品运用在任何生命攸关的医疗设备中。生命攸关的医疗设备是指其故障会造成严重人身伤害或死亡的医疗设备(例如:生命维持系统、起搏器、除颤器、心脏泵、神经刺激器和植入物)。此类设备包括但不限于美国食品与药物管理局鉴定为第三级设备及美国以外等效级别的所有医疗设备。
您将向 TI 及其代表全额赔偿因您不遵守本章节规定而产生的任何损害、成本、损失和/或债务。
12.版权投诉
如果您发现您的作品被复制和发布在 TI 网站上且构成版权侵权,可通过以下方式联系 TI 的指定代理。您承诺并保证您提交的所有信息均真实、完整且准确。如果您的通知不清楚或者不符合适用的法律要求,我们保留对此通知不予处理的权利。
指定代理(关于:著作权侵权索赔)
Texas Instruments Incorporated
12500 TI Boulevard
Dallas, Texas 75243
USA
电子邮件:copyright@list.ti.com
电话:972-995-2011
13.出口管制
商品的出口、再出口和转让须遵守美国出口管控和制裁。 买方了解并同意:(i) 遵守所有适用法律法规;(ii) 未事先获得必要的政府授权时,不向美国禁运/制裁或限制目的地、个人或实体出口、再出口、出售或转让产品;以及 (iii) 向从买方获得产品的任一方告知上述合规义务。
除非事先获得美国或其他政府的必要授权,否则买方不得出于以下目的出口、再出口、转让、购买或出售任何产品:(i) 用于军事用途;(ii) 供军事最终用户使用;或 (iii) 用于核类、化学类或生物类武器或导弹技术的设计、开发、制造或使用。 有关其他信息,请参阅《美国出口管理条例》第 744 节。
各方均应在自己承担费用的情况下获取必要的出口和进口授权,从而能履行第 13 条规定的各方应承担的义务。 买方应赔偿因其未遵守此条规定而对 TI(包括 TI 代理和代表)造成的任何损害、成本、损失和/或债务。 如果无法获得必要批准,或买方违反第 13 条规定,TI 可以终止、取消或以其他方式免除履行这些条款规定的任何义务。 产品分类的目的是方便 TI 管理,不应解释为任何形式的声明或保证;买方应负责履行其合规义务。 本节将在这些条款终止或到期后继续有效。
14.通用
任何与 TI 服务相关的索赔均受德克萨斯州法律的管辖,并依其解释,但不参照其中的法律冲突原则。任何因您使用本站点而引起的或与之相关的争议均将提交,而且您特此同意由位于德克萨斯州达拉斯市的州和联邦法院专属管辖并在此裁决。您同意放弃以缺少属人管辖权和不方便法院原则进行所有辩护,并且同意可以按照适用法律或法院规定认可的方式进行处理。
TI 由其位于美国境内的办事处运营或管理本站点。TI 不对本站点上引用的 TI 服务是否适用或可用于世界其他地区作任何陈述。从美国境外的地点访问本站点的用户有责任遵守当地适用法律。
尽管 TI 向您提供了对 TI 网站上英语版本信息的翻译,您仍应同意向您提供翻译仅出于便利目的,您与 TI 间的关系只适用于英语版本。如果 TI 网站上英语版本的信息与翻译后的信息之间存在任何矛盾,以英语版本为准。
生效日期:2025/03/27